Un tornado es una columna de aire que circula con gran fuerza y que se extiende desde la base de una tormenta eléctrica hasta la tierra. La temporada de máxima actividad en los estados del sur se extiende de marzo a mayo y, en los estados del norte, de finales de la primavera a comienzos del verano. Sin embargo, los tornados se pueden formar en cualquier momento del año, en cualquier estado del país.
Descargar la lista de verificación de preparación para condiciones climáticas severas
Keep up-to-date on the latest power outages that can affect you and your family by following Generac on Twitter.