Breadcrumbs

Home > Prepárese

Prepárese para tiempo y los cortes de energía generalizados

Prepare for

Tropical storms and hurricanes can bring strong winds and cause flooding, which can damage power lines, resulting in widespread power outages. Preparing for severe weather early is key to keeping you and your loved ones safe and comfortable while you ride out the storm.

Be Prepared for Hurricanes

No importa si sucederá. Lo importante es cuándo.

Cada vez hay más tormentas fuertes. Como consecuencia de la infraestructura de energía eléctrica obsoleta con la que contamos, a menudo se producen apagones generalizados. Debe prepararse antes de que se desaten las condiciones climáticas severas. La energía de respaldo es una forma de prepararse para las tormentas, pero hay muchos pasos que puede seguir para protegerse y proteger a su familia cuando las condiciones climáticas son malas.

Prepare su hogar y su familia para condiciones climáticas severas

Cree un plan familiar de emergencia

  • Decida con anticipación a dónde se refugiará si se desatan condiciones climáticas severas y está en su casa, en la escuela, en el trabajo, al aire libre o dentro de un automóvil.
  • Póngase de acuerdo con sus familiares acerca de dónde encontrarse si están separados. Incluya un lugar directamente fuera de la vivienda y en la ciudad o el vecindario.
  • Designe a un amigo o pariente que se encuentre fuera del área para que actúe como punto de contacto si se separan.

Conozca la diferencia entre una alerta y una advertencia

  • ALERTA: es posible que haya condiciones climáticas severas en el área especificada dentro de las 36 horas.
  • ADVERTENCIA: los detectores de tormentas o los radares informaron la presencia de condiciones climáticas severas que se esperan en el área dentro de las 24 horas.

Revise la vivienda y el jardín para detectar posibles peligros

  • Retire los elementos para exteriores, como muebles de jardín, cestos de basura, juguetes y plantas colgantes ya que es posible que el viento los arrastre durante una tormenta.
  • Corte o tale las ramas y los árboles débiles que podrían caerse con facilidad como consecuencia de los vientos fuertes y dañar las viviendas.
  • Mantenga las canaletas, los pozos de las escaleras exteriores, los pozos de las ventanas, las tuberías de drenaje y los desagües limpios para evitar inundaciones por intensas lluvias.

Proteja los accesos a su hogar

  • Proteja o cubra ventanas, puertas de entrada, puertas corredizas de vidrio, puertas de garaje y ventilaciones de hastial.

Asegure la energía de respaldo

  • Las linternas no pueden alimentar refrigeradores y las velas representan peligro de incendio.
  • La Cruz Roja Estadounidense sugiere que es mejor utilizar generadores para el hogar fijos con instalación permanente en lugar de usar generadores portátiles para ofrecer energía de respaldo en el hogar.

Descargar la lista de verificación de preparación para condiciones climáticas severas

Prepárese para

Las tormentas eléctricas pueden producir granizo, ráfagas de viento, lluvias intensas y actividad eléctrica, lo que puede ocasionar inundaciones repentinas, daños por acción del viento, caída de árboles, interrupción de las líneas de servicios públicos y apagones generalizados.

Prepárese para las tormentas eléctricas

Manténgase informado sobre los apagones

Keep up-to-date on the latest power outages that can affect you and your family by following Generac on Twitter.