Los agentes de servicio de atención al cliente de Generac están preparados para ayudarte con cualquier consulta que puedas tener.
Busca las características y beneficios de los generadores de respaldo para el hogar Generac y observa por qué somos la marca número 1 en ventas en el mercado.
¿Prefieres no buscar?
Haz clic en el botón debajo para utilizar nuestro calculador de tamaño del generador de respaldo para obtener una recomendación acerca de los generadores de respaldo para el hogar Generac que mejor se ajusten a tus necesidades.
Now you can protect your investment longer than ever before with Generac's new 7 and 10 Year Extended Limited Warranties.
Contact your local Generac dealer to learn more.
Generac siempre se renueva para satisfacer las necesidades de los clientes. Por ejemplo, acabamos de lanzar un generador de emergencia para el hogar de 22 kW de la Serie Guardian. Visita nuestra sección “Novedades” para obtener más información sobre este y otros productos nuevos que tenemos disponibles.
Los generadores de respaldo para el hogar más populares de Generac, la serie Guardian®, entran en funcionamiento segundos después de determinar la pérdida de energía, automáticamente, y siguen funcionando todo el tiempo necesario hasta que se reanude el suministro público de electricidad.
“Estaría más que feliz de comprarlo nuevamente, es una de las mejores inversiones que he hecho en esta casa.” — David Panzerella
¿Por qué utilizar un generador portátil cuando puedes invertir en una solución de energía de respaldo para el hogar CorePower™ de Generac completamente automática para respaldar tus circuitos principales?
“No tengo de qué preocuparme. Cuando se corta la electricidad, el generador entra en funcionamiento y minutos después todo vuelve a la normalidad y comienza a trabajar. Puedo confiar en él (mi generador de Generac) al 150 %.” — Dorothy McCann
Why use a portable generator when you can invest in Generac's CorePower™ fully automatic home backup power solution to back up your essential circuits?
“I don’t have to worry. When the electric goes off the generator kicks in and in a minute everything goes back on and starts working. I can rely on it (my Generac Generator) 150%.” — Dorothy McCann
Bring backup power to your home affordably and automatically with the new PowerPact standby generator. A portable generator is not your only option for power outage emergencies. The PowerPact is an economical alternative, without the hassles of power cords and refueling.
The first variable-speed home standby generator, the Generac Synergy varies its speed based upon electrical load, for quieter operation, improved fuel-effeciency, and exceptionally clean power output.
EcoGen™ is the only automatic backup generator engineered specifically for off-grid use with an alternative energy system, like wind or solar power. $1500 Rebate available.
“In 10 seconds, the lights come on, everything powers up, and you just go right back to working on the computer or watching a show or a movie. I don’t have to do anything…its great!” — John Borell
EcoGen™ es el único generador de respaldo automático diseñado específicamente para uso fuera de la red con un sistema de energía alternativo, como energía eólica o solar.Hasta $2000 de incentivo disponible.
“En 10 segundos, las luces vuelven, todo se enciende y tú puedes volver a trabajar en la computadora o mirar un espectáculo o película. No tengo que hacer nada,…¡es fantástico!” — John Borell
Don’t have easy access to natural gas or liquid propane fuel? No problem. The pre-packaged Protector™ Series backup generators run on diesel fuel, and are more cost-effective than many competitive diesel-fueled generators.
“When the power first went off, within the first few minutes we got calls from our neighbors asking us how come we still have power?” — Gerald Grupp
¿No tienes fácil acceso al combustible de gas natural o gas LP? Ningún problema. Los generadores de respaldo preembalados de la serie Protector™ funcionan a combustible diésel y son más rentables que gran parte de los generadores a combustible diésel de la competencia.
“La primera vez que se cortó la energía, dentro de los primeros minutos recibimos llamadas de nuestros vecinos preguntándonos cómo era posible que nosotros aún tuviéramos energía.” — Gerald Grupp
La serie QuietSource® corresponde a la clase silenciosa y potente. Sus características premium la convierten en la solución ideal para mayor energía de respaldo residencial.
“Le digo a casi todos ‘cómprate un generador’. Me instalaron mi generador (Generac) en enero de 2012. Es un sistema para toda la casa, por eso todo está conectado, no debo preocuparme por nada. Es muy tranquilizador.” — Eve Hershkowitz
The QuietSource® Series is the strong, silent type. Its premium features make it the ideal solution for larger residential backup power.
“I pretty much tell everybody ‘get a generator’. I had my (Generac) generator installed in January, 2012. It’s a whole house system so everything is connected, I don’t have to worry about anything. It’s very reassuring.” — Eve Hershkowitz
Campos obligatorios
Peace of mind.
And the power to live.
The Generac Promise means that our 9 – 22 kilowatt Guardian® Series home backup generators will give you peace of mind and the power to live. It means that we engineer and build them here in America*. It means we stand behind them with a strong 5-year limited warranty. We promise to continue to innovate, like with our new Mobile Link™ WiFi monitoring system, so you’ll know the status of your generator, no matter where you are. And if you ever need to call, we’re standing by 24/7, every minute of every day, ready to pick up the phone right here in Wisconsin.
*Assembled in the USA using domestic and foreign parts.
Sé parte de Generac Nation para recibir información exclusiva sobre los productos de Generac, las promociones, los consejos sobre apagones eléctricos y más.