Su negocio le da la ventaja del acceso inmediato a los clientes que se beneficiarán con la energía de respaldo. Generac le brinda la posibilidad de ofrecer soluciones de energía integrales para cubrir cualquier situación con amplias líneas de generadores portátiles y de emergencia automáticos.
Debido a que el 97 % de los propietarios de viviendas todavía no cuentan con un sistema de respaldo automático, el mercado es bastante amplio. Su participación en este mercado puede tener la dimensión que usted desee. Cada hogar es una oportunidad con Generac ya que ofrece soluciones del tamaño adecuado para los requisitos de cada cliente, incluido el primer generador de emergencia fabricado específicamente para aplicaciones fuera de la red.
Su éxito no tiene límites.
Desde el año 2001, el mercado de generadores de emergencia ha crecido todos los años y a pesar de las condiciones económicas adversas. Frost & Sullivan predice un crecimiento futuro estable, con un aumento promedio anual en los ingresos del 5 % hasta el 2017. Entre 2012 y 2017, se espera que los ingresos por generadores residenciales en América del Norte aumenten casi un 28 %, de acuerdo con los estudios de Frost & Sullivan.
Como pionera en esta categoría, Generac ha crecido a un ritmo mucho más rápido y ha disfrutado de manera constante de un crecimiento de dos dígitos todos los años, lo que le permitió conservar el estado de líder del mercado con una participación en el mercado superior al 70 %.
La representación de una marca reconocida y exitosa con una reputación sólida hace que sea más fácil concretar la venta. Los consumidores se sienten seguros sabiendo que el producto en el que están invirtiendo es líder del mercado. ¡Aproveche esta confianza!
Generac identificó la necesidad de unidades asequibles de mayor potencia para negocios pequeños a medianos y residencias más grandes, y respondió a esta necesidad. La ingeniería innovadora de Generac eliminó los problemas ambientales, de ruidos y de costos que antes hacían que las soluciones de energía de emergencia fueran poco prácticas para estas aplicaciones.
Datos por industria
Los productos comerciales pueden ofrecerle una ventaja competitiva. Haga clic aquí para obtener más información sobre los generadores actuales enfriados por líquido para uso comercial.
Todos dependemos de la energía para nuestra vida diaria. Todos los hogares y los negocios necesitan calefacción, refrigeración e iluminación. Tras los diversos apagones generalizados de 2012, se produjo un aumento considerable de la concienciación por parte del consumidor en lo que respecta a la energía de respaldo para el hogar y también se incrementó la demanda de este tipo de soluciones. El huracán Sandy y las últimas tormentas de nieve del otoño en la costa este les recordaron a millones de consumidores que necesitan una solución para los apagones a largo plazo antes de que ocurran. Este es el momento para capitalizar esta tendencia y ofrecerles la solución que ya eligieron 7 de cada 10 clientes que compraron generadores de respaldo para el hogar.
Buscar un distribuidor | Registrarse para capacitaciones | Herramientas de marketing | Convertirse en miembro de Powerhouse Pro
© 2024 Generac Power Systems, Inc. All rights reserved.