Aproveche un gran mercado de crecimiento En el 2011, alrededor de 100,000 personas sufrieron apagones cada día, lo que equivale a 36 millones de personas afectadas por 7,300 apagones. Saber que no se perderá la energía es una parte importante de hacer sentir seguros a sus clientes en sus hogares. Una red eléctrica sobrecargada, tormentas estacionales y la amenaza de futuras tormentas más grandes hacen que los propietarios de vivienda consideren que invertir en un generador es esencial y accesible para la protección del hogar y la familia. En un principio, una unidad de aire acondicionado central era un artículo de lujo. Para la década del 80, se convirtió en un artículo que se incluía con regularidad en los hogares de todos los tamaños. Hoy, los generadores automáticos van por el mismo camino. Ya no se consideran un lujo, sino que se consideran una parte esencial del proceso de construcción de viviendas.
Aproveche el aumento de concienciación en el consumidor Tras los diversos apagones generalizados de 2011, se produjo un aumento considerable de la concienciación por parte del consumidor en cuanto a la energía de respaldo para el hogar y también se incrementó la demanda de este tipo de soluciones. El huracán Irene, las últimas tormentas de nieve del otoño en la Costa Este y los apagones relacionados al mantenimiento en el Sur de California les recordaron a millones de consumidores que necesitan una solución para los apagones a largo plazo antes de que ocurran. Este es el momento para capitalizar esta tendencia y ofrecerles la solución que ya eligieron 7 de cada 10 clientes que compraron generadores de respaldo para el hogar.
Las personas que construyen viviendas confían en Generac para proteger el desarrollo Lea el boletín informativo de la alianza de constructores para obtener más información sobre cómo una persona que construye hogares en Maryland utiliza generadores de respaldo de Generac para proteger a todos los hogares en una comunidad nueva.
Hear first-hand about the benefits of being a part of the Generac Builder Alliance.
Want to learn more about the Generac Builder Alliance? Contact us for more information.