Brinda a los propietarios de vivienda seguridad extra desde el principio El nuevo proceso de construcción para el hogar es el momento más fácil y accesible para instalar un generador de emergencia Generac. Como se instala durante el proceso de cableado, permite al propietario de vivienda ahorrar mucho en los costos de instalación. Los propietarios de vivienda encontrarán valor adicional en la instalación durante la fase de la nueva construcción gracias a las opciones de financiamiento y la posibilidad de transferir costos a la hipoteca.
La remodelación ofrece oportunidades extra Actualmente, el 98 % de los hogares no tienen generadores de emergencia, que significa que el 98 % de los hogares son vulnerables a un interrupción inevitable del suministro. Si al menos un porcentaje de esos hogares desprotegido sufren una remodelación importante, agregar un generador en este momento daría buenos dividendos. Para muchos contratistas, es similar a agregar otro dispositivo a un hogar existente.
Disponibilidad y precio Mantener el proceso de construcción dentro de lo planificado es clave para evitar que se supere el presupuesto del proyecto. Los productos Generac, incluso los sistemas personalizados, ya se encuentran disponibles y mantendrán a su proyecto por el buen camino a un precio de miembro avalado por Builder Alliance y accesible. Conviértase hoy en miembro y disfrute los beneficios de comprar a través de la tienda para constructores Builder Store.
Centro de carga GenReady™ Pensado para constructores, las construcciones de casas nuevas o renovaciones con mejoras eléctricas son el momento ideal para instalar el centro de carga GenReady de Generac. Dado que es un panel de distribución eléctrico híbrido que se combina con un interruptor de transferencia, los propietarios de vivienda sacan provecho de importantes ahorros en instalación y de un sistema generador simplificado. No se necesitan transferencias o subpaneles adicionales, lo que evita cableado adicional y elimina costos cuando se instala un generador durante la construcción o en el futuro.
Want to learn more about the Generac Builder Alliance? Contact us for more information.