Breadcrumbs

Home > Recursos y herramientas > Recursos para ingenieros > Software para calcular el tamaño del generador

Generator Professional Dimensionamiento y Diseño

Acerca del software Power Design Pro™ de Generac

La herramienta de cálculo de tamaño y diseño eléctrico y mecánico más potente del mercado, Power Design Pro de Generac Industrial Power, es un centro de solución todo en uno para el ingeniero consultor de especificaciones técnicas. Además del análisis y el cálculo de tamaño del generador de vanguardia, incluye fichas técnicas, planos de instalación, información sobre emisiones, libros de texto de especificaciones con notas de diseño exhaustivas y la capacidad de conectarse directamente con su distribuidor para solicitar cotizaciones y ayuda adicional.

Generac Industrial Power incorporó 50 años de experiencia en generación de energía en el software Power Design Pro con el objetivo de que la tarea de determinar cuál es el generador apropiado sea lo más sencilla posible. Incorpora algoritmos de última generación que modelan de manera precisa las características de carga reales e incluye un análisis transitorio y armónico completo para garantizar una compatibilidad total entre el generador y la carga. Ningún otro software de la industria iguala a este en lo que respecta a la capacidad para dimensionar y diseñar soluciones de generación de energía de manera precisa.

1-844-ASK-GNRC Industrial Product & Design Assistance

New in this version

The latest version of Power Design Pro also includes the following key features and enhancements:

  • Hybrid software architecture to allow you the fastest, most accurate and up-to-date sizing software on the market
  • Announcement page to keep you up to date on industry news, trends, and new releases from Generac Industrial Power
  • Safe, secure cloud saving capabilities to access your projects from multiple devices and locations with a single login
  • Medium voltage product options for sizing your projects
  • Dynamic calculations give you real-time results

Descargar el software Power Design Pro™ de Generac

Want to use the most powerful generator sizing and design software in the industry? Click the button to the right for a FREE download of Generac's Power Design Pro generator design and sizing software.

Scroll down for installation information.

Image Single Column

Generac vs. Competitors

Generac Industrial Power has incorporated 50 years of power generation experience into Power Design Pro with the goal of making specifying generators as easy as possible.

  • True Harmonic Analysis
  • Accurate Load Modeling
  • Load shedding
  • Natural Load Sequencing, Cyclic
  • Loading, and Load Factors

This ability to accurately size and design generator solutions is unmatched by any other software in the industry.

featured content image

Image Single Column

featured content image

True Harmonic Analysis

Current market sizing programs use simple rule of thumb multipliers to size the generator for non linear loads. Given the vast variation between different types of loads from different manufacturers, simple multiplier sizing is just not adequate for today’s complex loads. Power Design Pro utilizes harmonic analysis to limit the harmonic voltage distortion to acceptable levels.

The program automatically selects an appropriate harmonic current signature for each load type but gives the user the ability to modify it to accurately model any load. Once the loads are entered, Power Design Pro calculates the resulting harmonic voltage distortion as that load is applied to various generators.

Image Single Column

Accurate Load Modeling

Does your current sizing software ask questions applicable to your application, such as: Is the UPS technology passive, line interactive, ferro-resonant, or double conversion? Is the variable frequency drive input 6 pulse unfiltered, filtered, or IGBT? How many compressor motors are being utilized in that 100 ton chiller system and is reheat being applied?

Most sizing programs don’t. How can a load’s true nature be accurately captured without asking the pertinent questions? The Power Design Pro system approach expertly provides safe default settings when specific information is limited while incorporating applicable questions in order to model the load’s true characteristics. For unusual applications, Power Design Pro allows users to build their own load types inclusive of starting, running, and harmonic characteristics.

 

Load Shedding

When designing redundant power solutions, load shedding schemes are often implemented to maintain system integrity. Power Design Pro provides the ability to shed loads that are entered into the program and allows the user to then evaluate the effects of running those loads against any generator configuration the user selects. The goal is not to simply provide a sizing recommendation, but provide an indepth analysis tool that allows the user to compare multiple scenarios for the best possibble solution.

 

Natural Load Sequencing, Cyclic Loading, and Load Factors

A common limitation and misapplication of traditional sizing programs occurs when too many loads are entered into a single step, resulting in a fictitious situation that assumes all the loads are running and starting simultaneously. To cope with this limitation, users were forced to manipulate the loads into some arbitrary load groupings. Power Design Pro easily overcomes this issue by supporting natural load sequencing, cyclic loading, and user definable load factors in addition to the traditional concurrent starting-load step method.

featured content image

Instalación de Power Design Pro

Requisitos de instalación

Esta aplicación se instala según la cantidad de usuarios. La aplicación de configuración se descargará e instalará .NET Framework 2.0 si aún no está instalado.

Software necesarios: .NET Framework 2.0, Internet Explorer 6.0 o posterior
Sistemas operativos compatibles: Windows XP Service Pack 2, Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7
Requisitos de espacio en el disco: 300 MB (x86), 630 MB (x64) de espacio disponible en el disco
Memoria del sistema: 512 MB
Resolución mínima de la pantalla: 1024 x 768 (65,000 colores) (96 DPI)


Instrucciones de instalación

1. Descarga la aplicación y ejecútala
2. Sigue las instrucciones en pantalla hasta que termine
3. Asegúrate de registrar el software para acceder a todos los beneficios.

La aplicación buscará actualizaciones cada vez que se ejecute. Si hay una actualización disponible, se descargará e instalará automáticamente la próxima vez que ejecute la aplicación. Debe conectarse a Internet y permitir que la aplicación busque actualizaciones al menos una vez cada 30 días para poder seguir usando el software.

Al instalar, ejecutar, utilizar, distribuir o modificar cualquier parte de este producto, aceptas completamente las responsabilidades y obligaciones que se encuentran en la licencia, cuyo texto se puede encontrar en el archivo de licencia “License.txt” en el paquete de distribución.

Generac Stock Ticker

  • NYQ
  • GNRC
  • $37.99
  • 13/01/2017 4:02 PM EST