Los agentes de servicio de atención al cliente de Generac están preparados para ayudarte con cualquier consulta que puedas tener.
Desde 1959, Generac ha diseñado y fabricado generadores de energía de respaldo para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Hemos crecido para convertirnos en el proveedor más grande de generadores de respaldo residenciales, y ahora vendemos cinco veces más generadores que todos nuestros competidores juntos. La amplia gama de productos de Generac varía en salida desde 1800 vatios a 9 megavatios, y está disponible a través de la red más grande de la industria de distribuidores de generados independientes, minoristas y mayoristas. Para más información sobre Generac y su amplia gama de productos de energía de respaldo, visite www.generac.com.
Un generador de respaldo automático es un sistema eléctrico de respaldo que funciona si usted se encuentra en su hogar o no. A segundos de un apagón, automáticamente suministra energía directamente a la caja eléctrica de conexiones del hogar. Luego de que haya regresado la electricidad, el generador se apaga solo y espera al próximo apagón. Funciona a gas natural o gas propano líquido y se coloca en el exterior, como una unidad de aire acondicionado central.
Durante un apagón en el suministro público de electricidad, un generador de respaldo automático brinda grandes ventajas sobre un generador portátil:
Los motores utilizados en las Series XP y XG de Generac de los generadores portátiles se fabrican en nuestra fábrica de Generac Power Systems, Inc. en Whitewater, Wisconsin. Los motores Generac son motores industriales diseñados para brindarte el rendimiento ultrasilecioso y duradero que se requiere de los generadores portátiles. También funcionan a 30-50 grados menos, son 5 % más eficientes en consumo de combustible y reducen el consumo de aceite un 25 %.
Los vatios nominales describen la cantidad de energía que el generador portátil puede producir de manera continua. El vataje máximo es la energía que el generador puede producir durante cortos períodos de tiempo. El arranque del motor es un buen ejemplo de los requisitos de vataje máximo.
Pasando los 40 °F (4.5 °C), utilice SAE 30. A menos de 40 °F (4.5 °C) y hasta 10 °F (-12.22 °C), utilice 10 W-30. A menos de 10° F (-12.22 °C), utilice 5 W-30 sintético. El aceite debe cambiarse luego de las primeras 8 horas de funcionamiento y cada 200 horas a partir de ahí.
Utilice gasolina limpia y nueva con un octanaje mínimo de 85.
El programa de mantenimiento de su generador portátil se encuentra en el manual del propietario y algunos modelos están equipados con recordatorios de mantenimiento incorporados en el panel de control.
Una hidrolavadora es una herramienta eléctrica para exteriores que facilita la limpieza utilizando un pulverizador de alta presión para limpiar una superficie. Un motor de gasolina o eléctrico acciona una bomba, la cual es alimentada por el suministro de agua del hogar. El agua ingresa a la bomba a aproximadamente 50 PSI, se comprime (y, por lo tanto, se presuriza) dentro de la bomba y sale de la bomba a tantos varios de miles de PSI según la unidad. Esta agua a alta presión atraviesa la manguera hacia una pistola rociadora. La boquilla en el extremo de la pistola rociadora dirige el rocío de alta presión a medida que usted limpia.
La fuerza del rocío de alta presión afloja la suciedad y la elimina. En los modelos más profesionales, el rocío es incluso lo suficientemente potente para raspar pintura, lo cual es útil en preparaciones para pintar. También puede utilizar muchos detergentes con una hidrolavadora para obtener una limpieza más efectiva. Y existen accesorios que puede comprar para facilitar la limpieza aún más.
PSI es la abreviación en inglés de "presión por pulgada cuadrada". Es una medición de la presión de agua que sale de la hidrolavadora. Una manguera común de jardín dispensa agua alrededor de 50 psi y una lavadero de automóviles a monedas suministra alrededor de 700 PSI. Por el contrario, una hidrolavadora comúnmente dispensa agua a varios miles de PSI, según el modelo.
GPM es la abreviación en inglés de "galones por minuto", y describe cuánta agua fluye a través de la hidrolavadora.
En una hidrolavadora, encontrará ambas clasificaciones porque las dos son importantes. Juntas, brindan la potencia de limpieza de su hidrolavadora. La psi brinda la fuerza que necesita para levantar suciedad y los GPM brindan la cantidad necesaria de agua para lavar y quitarla.
Para encontrar la medición real de la potencia de limpieza de una hidrolavadora, debe multiplicar la psi por los gpm. Cuanto mayor sea el número, mayor será la potencia de limpieza. Por ejemplo, una manguera de jardín que suministra agua a 50 PSI y 5 GPM tiene una potencia de limpieza de solo 250. Sin embargo, una hidrolavadora que suministra agua a 2500 PSI y 2.3 GPM tiene una potencia de limpieza de 5750.
La primera pregunta que debe hacerse es dónde pretende utilizar la hidrolavadora, ¿en casa o en el trabajo? Una hidrolavadora que se usa principalmente en el hogar, probablemente no necesite ser tan potente como una que se utilice en el lugar de trabajo. En la casa, por ejemplo, no debería necesitar más de 3000 PSI. Sin embargo, para que en el lugar de trabajo sea completamente productiva, seguramente necesitaría al menos 3000 PSI.
Segundo, pregúntese qué desea limpiar. Si busca simplemente quitar la suciedad de la entrada o de los muebles del patio, puede utilizar una unidad con presión relativamente baja, tal vez, 2500 PSI. Pero si planea limpiar hongos restregando y quitar moho del concreto, o preparar una casa para pintarla, debería considerar una unidad con más presión.
Por último, considere cuánto va a limpiar. Si va a limpiar cierta cantidad de artículos o si necesita limpiar un área amplia, debería considerar una unidad con más gpm. Más agua significa más potencia de limpieza y más gpm hará que el trabajo sea más rápido.
Keep up-to-date on the latest power outages that can affect you and your family by following Generac on Twitter.
Mobile Link está diseñado para usarse con un generador equipado con una pantalla LCD. Mobile Link es compatible con la mayoría de los generadores de emergencia refrigerados por aire de 2008 y posteriores y los generadores de emergencia enfriados por líquido de 2010 y posteriores de Generac.
NOTA: Antes de realizar a compra, asegúrate de contar con un servicio de telefonía móvil que envíe y reciba mensajes de texto en tu área.
Hablar con un representante de servicio al cliente
Looking for more? In Generac's Online Product Support section you can find the specifications, product manuals, frequently asked questions, how-to videos, and more for your product. Enter your model or serial number to go directly to your specific information or find your model through the Product Lookup.
¿Le gustan los productos Generac? Eleve el nivel de su fanatismo uniéndose a Generac Nation. Obtenga ofertas especiales e información exclusiva sobre todos los productos de Generac.