Una hidrolavadora es una herramienta eléctrica para exteriores que facilita la limpieza utilizando un pulverizador de alta presión para limpiar una superficie. Un motor de gasolina o eléctrico acciona una bomba, la cual es alimentada por el suministro de agua del hogar. El agua ingresa a la bomba a aproximadamente 50 PSI, se comprime (y, por lo tanto, se presuriza) dentro de la bomba y sale de la bomba a tantos varios de miles de PSI según la unidad. Esta agua a alta presión atraviesa la manguera hacia una pistola rociadora. La boquilla en el extremo de la pistola rociadora dirige el rocío de alta presión a medida que usted limpia.
La fuerza del rocío de alta presión afloja la suciedad y la elimina. En los modelos más profesionales, el rocío es incluso lo suficientemente potente para raspar pintura, lo cual es útil en preparaciones para pintar. También puede utilizar muchos detergentes con una hidrolavadora para obtener una limpieza más efectiva. Y existen accesorios que puede comprar para facilitar la limpieza aún más.
PSI es la abreviación en inglés de "presión por pulgada cuadrada". Es una medición de la presión de agua que sale de la hidrolavadora. Una manguera común de jardín dispensa agua alrededor de 50 psi y una lavadero de automóviles a monedas suministra alrededor de 700 PSI. Por el contrario, una hidrolavadora comúnmente dispensa agua a varios miles de PSI, según el modelo.
GPM es la abreviación en inglés de "galones por minuto", y describe cuánta agua fluye a través de la hidrolavadora.
En una hidrolavadora, encontrará ambas clasificaciones porque las dos son importantes. Juntas, brindan la potencia de limpieza de su hidrolavadora. La psi brinda la fuerza que necesita para levantar suciedad y los GPM brindan la cantidad necesaria de agua para lavar y quitarla.
Para encontrar la medición real de la potencia de limpieza de una hidrolavadora, debe multiplicar la psi por los gpm. Cuanto mayor sea el número, mayor será la potencia de limpieza. Por ejemplo, una manguera de jardín que suministra agua a 50 PSI y 5 GPM tiene una potencia de limpieza de solo 250. Sin embargo, una hidrolavadora que suministra agua a 2500 PSI y 2.3 GPM tiene una potencia de limpieza de 5750.
La primera pregunta que debe hacerse es dónde pretende utilizar la hidrolavadora, ¿en casa o en el trabajo? Una hidrolavadora que se usa principalmente en el hogar, probablemente no necesite ser tan potente como una que se utilice en el lugar de trabajo. En la casa, por ejemplo, no debería necesitar más de 3000 PSI. Sin embargo, para que en el lugar de trabajo sea completamente productiva, seguramente necesitaría al menos 3000 PSI.
Segundo, pregúntese qué desea limpiar. Si busca simplemente quitar la suciedad de la entrada o de los muebles del patio, puede utilizar una unidad con presión relativamente baja, tal vez, 2500 PSI. Pero si planea limpiar hongos restregando y quitar moho del concreto, o preparar una casa para pintarla, debería considerar una unidad con más presión.
Por último, considere cuánto va a limpiar. Si va a limpiar cierta cantidad de artículos o si necesita limpiar un área amplia, debería considerar una unidad con más gpm. Más agua significa más potencia de limpieza y más gpm hará que el trabajo sea más rápido.
Tiene razón, el enfoque principal de Generac ha sido diseñar y fabricar generadores para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
No obstante, a principios de los 90, a nuestro conocimiento sobre motores enfriados por aire y nuestro diseño de productos portátiles lo aplicamos a las hidrolavadoras; fue una evolución natural. Y por primera vez, las hidrolavadoras estuvieron disponibles para los consumidores a un precio que podían pagar. En el trayecto, obtuvimos varias patentes que desde entonces han cambiado la industria. También pudimos capturar casi la mitad del mercado de Estados Unidos de hidrolavadoras.
Hace alrededor de diez años, vendimos nuestro negocio de productos portátiles, el cual incluía hidrolavadoras, por lo que pudimos centrar nuestros recursos en desarrollar generadores de emergencia para el hogar Generac. Fue una decisión estratégica que produjo resultados fantásticos. Hemos crecido y logramos ser el proveedor más grande del mundo de generadores de emergencia para el hogar. Es un logro que hemos ganado, en buena medida, por abordar las necesidades de nuestros clientes. Ahora aplicamos esa misma capacidad de escucha a una familia totalmente rediseñada de hidrolavadoras; productos específicamente diseñados para satisfacer sus necesidades.
Generac realizó trabajos de investigación con consumidores. Nos informaron que necesitaban potencia de limpieza, fiabilidad y, sobre todo, facilidad de uso. Por ese motivo, la bomba que utilizamos se encuentra arriba y cualquiera puede acceder a ella fácilmente. Por eso utilizamos solamente motores de eje horizontal con apagado de aceite bajo. Y por eso el motor y la bomba están adecuadamente equilibrados en el eje para una maniobrabilidad casi sin esfuerzo. Creemos que quedará impresionado.
Looking for more? In Generac's Online Product Support section you can find the specifications, product manuals, frequently asked questions, how-to videos, and more for your product. Enter your model or serial number to go directly to your specific information or find your model through the Product Lookup.
¿Le gustan los productos Generac? Eleve el nivel de su fanatismo uniéndose a Generac Nation. Obtenga ofertas especiales e información exclusiva sobre todos los productos de Generac.